This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:Voxel Viewer 软件问题

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/662267/opt8241-cdk-evm-voxel-viewer-software-question

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

大家好、

客户对 Voxel Viewer 软件有三个问题、如下所示:

问题1. 保存在 Voxel Viewer 软件中的.vxl 文件能否转换为.PCD 文件或.ply 文件?

如果可以实现、您会解释如何实现这一点吗?

问题2. 如何 使用   Voxel Viewer 软件获取单帧云?

问题3. 如何使用  由 Voxel Viewer 软件导出的.dat 文件和.bin 文件?

客户不知道.dat 文件和.bin 的应用程序。

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!  

    1) 1)在 VoxelViewer 中有一个选项可将点云导出为 PCD。  

    2) 2)要获取单帧点云、请暂停流并右键单击点云。 可以选择导出到点云:  

    3) 3).dAT/.bin 文件包含相位/振幅/环境/标志/深度/其他文件类型。 这些是包含所有帧数据的二进制文件。 数据类型取决于数据类型。 例如、对于振幅/相位、数据类型为 uint16、而对于环境/标志、数据类型为 uint8。 在每种情况下、对于 vxl 中存在的每个帧、数据都按列主次序存储。 您可以使用此选项来获得正确的深度和振幅分辨率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Suramya、

    感谢您的回复。 我还有一些问题需要验证。

    问题1. 如果客户需要将.vxl 文件转换为.PCD 文件、他可以将其作为您的解释2)、

    这也可以获得单帧云、对吧?

    问题2. 3)、当他获取.dat 文件和.bin 文件时、如何使用.dat 文件和.bin 文件?

    我注意到一篇文章: e2e.ti.com/.../503049

    在此帖子中、我是否可以向客户推荐 ExtractionOfCSVFromVoxelViewer.zip 文件以使用.bin 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、客户可以使用前面提供的说明获取单帧点云。

    您共享的链接显示了如何提取文件。 客户可以编写一个使用 bin 文件的小代码或使用 ExtraactionOfCSVFromVoxelViewer.zip 提取该文件。

    或者、他们可以使用 C++版本的 VoxelSDK 源代码并检索所有数据: