主题中讨论的其他器件:TDC1000、
您好!
我在计算流量时遇到 TDC1000和 TDC7200问题!
我从 TDC7200获取了不合适的数据!
当水是静止的并且当水在流动时、流量是相同的!(ToF 是不同的、但 TOF1和 TOF2之间的差异是相同的!)
我使用模式2和8平均周期。
我检查来自 INTB 引脚的中断以读取数据!
配置数据:
uint8_t TDC1000_reg_local[10]={0x45、0x59、0x32、0x42、0x1F、 0x00、0x1F、0x03、0x02、0x00};
uint8_t TDC7200_reg_local[10]={0x02、0x58、0x1F、0x07、0xFF、 0xFF、0xFF、0xFF、0x0、0x0};
*********
自来水:
***
Calib1:2315.000000 - Calib2:2136.000000
Time1:2154.000000 - Time2:1506.000000
计算数:2313.444335
normLSB:0.054032
Calib1:2316.000000 - Calib2:23137.000000
Time1:2154.000000 - Time2:1507.000000
计算数:2313.444335
normLSB:0.054032
TOF1:84910.007812 - TOF2:84909.953125
速度:-0.000322
流量:-1.458384 L/H
***
Calib1:2315.000000 - Calib2:23137.000000
时间1:2154.000000 -时间2:1529.000000
计算数:2313.555664
normLSB:0.054029
Calib1:2315.000000 - Calib2:23137.000000
时间1:2154.000000 -时间2:1517.000000
计算数:2313.555664
normLSB:0.054029
TOF1:84908.765625 - TOF2:84909.414062
速度:0.003823
流量:17.292625 L/H
***
Calib1:2315.000000 - Calib2:2136.000000
Time1:2154.000000 - Time2:1610.000000
计算数:2313.444335
normLSB:0.054032
Calib1:2315.000000 - Calib2:23135.000000
时间1:2154.000000 -时间2:1614.000000
计算数:2313.333251
normLSB:0.054035
TOF1:84904.390625 - TOF2:84904.171875
速度:-0.001290
流量:-5.834318 L/H
***
Calib1:2315.000000 - Calib2:23137.000000
Time1:2154.000000 - Time2:1509.000000
计算数:2313.555664
normLSB:0.054029
Calib1:2315.000000 - Calib2:23130.000000
时间1:2154.000000 -时间2:148.000000
计算数:2312.777832
normLSB:0.054048
TOF1:84909.843750 - TOF2:84910.453125
速度:0.003592
流量:16.250497 L/H
--------
静态水:
***
Calib1:2315.000000 - Calib2:2136.000000
时间1:2154.000000 -时间2:1393.000000
计算数:2313.444335
normLSB:0.054032
Calib1:2316.000000 - Calib2:23137.000000
时间1:2154.000000 -时间2:1380.000000
计算数:2313.444335
normLSB:0.054032
TOF1:83916.117187 - TOF2:83916.820312
速度:0.004244
流量:19.197263 L/H
***
Calib1:2316.000000 - Calib2:23138.000000
时间1:2155.000000 -时间2:1375.000000
计算数:2313.555664
normLSB:0.054029
Calib1:2316.000000 - Calib2:23140.000000
时间1:2154.000000 -时间2:1371.000000
计算数:2313.777832
normLSB:0.054024
TOF1:83917.140625 - TOF2:83917.296875
速度:0.000943
流量:4.265982 L/H
***
Calib1:2315.000000 - Calib2:23133.000000
时间1:2154.000000 -时间2:1361.000000
计算数:2313.111083
normLSB:0.054040
Calib1:2315.000000 - Calib2:23138.000000
时间1:2154.000000 -时间2:1386.000000
计算数:2313.666748
normLSB:0.054027
TOF1:83917.851562 - TOF2:83916.492187
速度:-0.008204
流量:-37.114089 L/H
***
Calib1:2316.000000 - Calib2:23138.000000
时间1:2154.000000 -时间2:1375.000000
计算数:2313.555664
normLSB:0.054029
Calib1:2315.000000 - Calib2:23135.000000
时间1:2154.000000 -时间2:1378.000000
计算数:2313.333251
normLSB:0.054035
TOF1:83917.085937 - TOF2:83916.929687
速度:-0.000943
流量:-4.266004 L/H
***
Calib1:2315.000000 - Calib2:23133.000000
时间1:2154.000000 -时间2:1364.000000
计算数:2313.111083
normLSB:0.054040
Calib1:2316.000000 - Calib2:23140.000000
时间1:2154.000000 -时间2:1363.000000
计算数:2313.777832
normLSB:0.054024
TOF1:83917.687500 - TOF2:83917.726562
速度:0.000236
流量:1.066483 L/H
***
请问我的项目有什么问题?
此致、
哈米德