This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:ARM 执行时间

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/662214/awr1642boost-arm-execution-time

器件型号:AWR1642BOOST

ARM 频率为200MHz,所以语句的执行时间为1/200MHz=0.005us。对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    理解是正确的。
    200MHz CR4 (ARM)的周期计数/节拍计数为5ns。

    谢谢、
    Raghu