This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403:有关 I-V 放大器输入电容的基本问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661272/afe4403-basic-question-about-input-capacitance-of-i-v-amp

器件型号:AFE4403

您好!

我想问您一个有关输入电容规格的基本问题。

数据表第7页介绍了以下规格。

我理解最大值(1000pF)的含义、但不清楚最小 值的含义。

如果电容低于10pF、 是否发生了任何问题?

感谢您的善意。

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi-San、您好!

    让我与团队核实一下、并很快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi-San、

    最小限值设置为10pF、以确保 TIA 放大器具有良好的相位裕度、并避免放大器振荡的可能性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen-San、

    感谢您的回复!

    我明白了。

    此致、