This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900:AFE4900EVM 问题

Guru**** 2603875 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4900EVM, AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661553/afe4900-afe4900evm-question

器件型号:AFE4900

您好!

我正在评估用于 PPG 的 AFE4900。 我想获取 AFE4900EVM 中 MSP430的固件代码以进行评估。 Flex (Flextronics)与 TI 签订了有效的 NDA。

谢谢、

Dennis Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    讨论脱机进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我浏览了所有文件、看不到 MSP430源代码。 您能告诉我哪个软件包应该具有源代码吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dennis、

    以下压缩文件包含 AFE4900 EVM 固件源代码 AFE4900EVMFWSRC-v1.0-windows-installer.zip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 AFE4900EVMFWSRC-v1.0-windows-installer.zip 中、安装文件 AFE4900EVMFWSRC-v1.0-windows-installer.exe 安装了 LabVIEW 和一些 python 脚本。 我看不到 MSP430源代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    接受 SLA 后、源文件将安装在以下目录位置:C:\AFE4900EVMFWSRC-v1.0
    我刚才验证了安装、它可以正常工作。 您可以再次检查吗?
    如果您仍然遇到相同的问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在运行 Windows 10。 可能是我必须使用 admin priviledge 运行。 我看不到已安装的文件夹 c:\AFE4900xxxxxxxx。 我将在管理模式下再次安装。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这就是问题所在。 我安装了"以管理员身份运行"、然后可以看到 C:\AFE4900xxxx 文件夹。 我将浏览此文件夹。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我要查找的文件位于 C:\AFE4900EVMFWSRC-v1.0\AFE4900EVM_FW_SRC-1.0_SPI_LDO_EN_RTM\projects\AFE4900\Source 中。 我将详细介绍一下。 谢谢、

    Dennis