This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:IWR1642 Noise_Energy 参数

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609430/iwr1642-iwr1642-noise_energy-parameter

器件型号:IWR1642
主题中讨论的其他器件: IWR1443

有关 IWR1642的内容。

IWR1443中还有另一个参数

IWR1642代码中未显示。

此参数称为‘Noise_Energy’。

您能否指导 如何获取此参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ofer、
    您是否在参考毫米波可视化工具中的图? 这可以通过在可视化工具的配置选项卡中选择"噪声曲线"来实现。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我在代码中对变量进行重新定义!!! 不在 Visualizer 中!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ofer、

    您能否澄清您的问题? "如何获取此参数?"是什么意思? 您正在尝试做什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ofer、

    我假设您正在谈论毫米波开箱即用演示。

    您所引用的噪声能量参数是通过 UART 作为 Mms_main.c 中 MmwDemo_mboxReadTask()线程中的 TLV 对象进行传输的
    MSS 通过邮箱从 DSS 获取数据结构。 您可以在 DSS_main.c 的 MmwDemo_dssSendProcessOutputToMSS 线程中查看数据结构的形成位置

    有关参数本身的更多信息、请参阅此主题: e2e.ti.com/.../597662

    希望这能解答您的问题!

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ofer、
    似乎这已解决。
    如果您需要有关此方面的更多帮助、请提交新 TT。

    谢谢、
    Vaibhav