This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:演示 GUI 屏幕分辨率问题

Guru**** 2582165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611548/iwr1443boost-demo-gui-screen-resolution-problem

器件型号:IWR1443BOOST

您好!

我使用的是分辨率为1366x768的 Lenovo 笔记本电脑。 当我启动海拔测量演示 GUI 时、屏幕会拉伸、因此无法访问其中的按钮。 任何身体都有解决方案。 我已安装 Matlab Runtime 9.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishwesh、

    您是否尝试使用键盘调整窗口大小? 步骤如下:

    1. 输入键盘组合 Alt+Space Bar 以打开系统菜单。
    2. 键入字母“s”
    3. 将出现一个双头指针
    4. 要使窗口变小,请按向右箭头键选择窗口的右边缘,然后反复按向左箭头减小尺寸
    5. 按“Enter”键。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vishwesh、

    你是否尝试过我的建议? 您是否能够调整窗口的大小?

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    甚至在尝试您的建议后。 它看起来是这样的

    Inline image 1

    我无法正确看到它。 您能否更改 MATLAB 代码、以便根据屏幕分辨率缩放屏幕尺寸。

    此致、

    Vishwesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要使用具有小显示分辨率(1366x768)的笔记本电脑、需要调整 MATLAB GUI 的电阻。
    (当前演示 MATLAB GUI 不支持窗口调整大小...)

    此致、
    海登