This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:需要在 MCU 和 AFE4490SPO2EVM 之间进行连接

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, AFE4490SPO2EVM, AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661745/afe4490spo2evm-need-to-interface-between-the-mcu-and-afe4490spo2evm

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他部件:CC3220SFAFE4490

我们已让 AFE4490SPO2EVM 板读取脉冲、我正在使用 cc3220sf launchpad、我必须在这两个板之间针对我的应用进行通信、我必须进行处理。
我们已经获得了有关电路板硬件设计的任何文档、因此我们可以规划引脚攻丝、因为 EVM 电路板具有板载 MSP430微控制器。
我们只需要 afe4490 IC 模块、以便我们如何与该板连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satyendra、

    有关 AFE 接口和 MCU 页面的详细信息、请参阅 AFE4490SPO2EVM 用户指南的原理图部分(图69和70)。