This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:通过减小"ADC 有效开始时间"参数来降低线性调频脉冲带宽

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/662030/iwr1642-decrease-chirp-bw-by-decreasing-adc-valid-start-time-parameter

器件型号:IWR1642
主题中讨论的其他器件:IWR1443

您好!

IWR1443和 IWR1642的电流配置具有相同的值  

 "ADC 有效启动时间"参数的值为7微秒。

是否可以按顺序将此值减小为零或减小为接近零的数字

降低 Tx BW?

根据下图、它应该减小它:

谢谢、

Boaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Boaz、

    ADC 有效启动时间没有最低要求、但在这里必须考虑几个折衷。 这些内容在第9页的《线性调频脉冲编程指南》中进行了讨论: www.ti.com/.../swra553.pdf

    如果您有更多问题、请告诉我。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    请参阅与"ADC 有效启动时间"相关的问题


    e2e.ti.com/.../654185

    谢谢你
    Cesar