This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:afe4400

Guru**** 2586095 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4400, AFE4403, AFE4403EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607024/afe4400-afe4400

器件型号:AFE4400
主题中讨论的其他器件: AFE4403AFE4403EVM

为什么我无法获得红色 LED 信号(sfh7050:手腕上半部分)? 我尝试 了每种配置、但我不能、但是 IR 信号质量很好。 绿色信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们有 RID。 您的查询、将在下周结束前回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    尝试几件事。
    1) 1)用红色 LED 检查手指尖。
    2) 2)尝试其他人
    3) 3)增大 LED 电流、但寻找饱和。
    4) 4)查找 LED-AMB 阶段
    5) 5)您能否离线筛选数据? 通过20Hz 的 LPF

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我这么做了、现在问题是 Afe4400在整个过程中不起作用、因为它在工作、然后将其关闭、然后输出信号不正确、它是免费的。 此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否认为 AFE4400采用相同配置时无法正常工作?
    是 EVM 的默认配置、如果不尝试使用默认配置。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,我又来了。

     我在 afe4403中使用了分立式组件、我将其放在该插座中。

     

    我使用的是同一个传感器 、但 无法获得红色信号。

     我不知道如何在手腕上获得红色清洁信号。  

    图片蓝色信号是从插座中的 afe4403获得的。 红色的图片 是从您的软件和 afe4403EVM 获得的<--这是最后一张手腕上的照片,所以我不理解。

    如果我们比较您的 afe4403evm 信号和我已实施的插槽中的 afe4403、您可以看到有噪声的信号、我的意思是信号不如您的信号那么干净、因此我不知道问题是什么、  我看到的是、与您的方案相比、我实现了高水平的噪声。

    您可以向我推荐什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说这个插座 Resultado de imagen para bga0010

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通过查看您电路板的波形、我可以看到您的电路板会拾取大量噪声。 这样做的一个原因可能是您的电路板和 TI EVM 之间的布局差异。 另外,看一下插座的图像,我看不到任何组件,您是否在将其他组件连接到此板? 如果是、这可能是噪声拾取的一个原因。

    尝试确认噪声是导致信号衰减的原因很少。
    1) 1)查看原始数据的频谱。 如果有音调、这意味着存在一些作为噪声的信号耦合。
    2) 2)使用 LPF 过滤原始数据。 您还可以尝试对原始样本进行移动平均。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经为信号实施了通带滤波器、我对绿光和红外没有问题、因为您可以看到、如果我们将 IR 与信号进行频谱比较、噪声就会过大、我会这样做。 如果我们讨论的是插座、而我使用的是分立式组件、那么您可能是一个设计问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    红色信号我无法过滤,我不知道为什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 MCU 与 afe4403进行通信
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    频谱清楚地表明、红色信号的数据与其他信号相比具有噪声。 无法过滤红色信号的原因有什么?
    您能尝试其他一些肤色吗? 其原因是、不同的肤色会以不同的方式吸收光线、如此处所述、

    valencell.com/.../


    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题不是我不能过滤这个信号问题是信号中安装 了 40赫兹信号的倍数 ,我不明白原因。