This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:具有&quot 的 CW 信号;跳转"

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/662132/awr1243-cw-signal-with-jumps

器件型号:AWR1243

你好

我从 https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/p/610582/2256416?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=cw%20signal#2256416上了解到 、可以使用 awr1243生成 CW 信号。  

是否还可以将器件配置为"跳转到"另一个 CW 信号、即:发送 CW ->跳转到另一个频率并发送 CW ->跳转到另一个频率并发送 CW ->…… ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为了实现这一点、您需要使用 lua 脚本来自动执行测量。

    请在 e2e 线程中搜索"lua"

    谢谢你
    Cesar