This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:FMCW 雷达工作正常。

Guru**** 2603205 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661357/iwr1443boost-fmcw-radar-working

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1443

大家好、

在阅读 FMCW 雷达的文档和培训材料时、我对 CHIRP 信号(EM 波)的工作有一点怀疑。

如上所述、CHIRP 信号由合成器生成并通过 TX 进行传输、当物体接收到反射回来的 CHIRP 信号、从而通过混频器时、该信号便会被检测到。

现在的问题是- 工作原理是否与超声波声纳相同? 它如何扫描整个方位角和仰角区域以一次确定多个物体?

请详细说明。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    毫米波培训系列距离估算模块中所述、FMCW 雷达传输一个称为线性调频脉冲的连续斜坡频率。 瞬时 TX 频率和瞬时 RX 频率之间的差异(延迟与物体的距离成正比)形成 IF 信号、而 IF 信号中的频率峰值对应于与传感器物体的距离。 通过测量反射信号的相位变化来计算速度和角度。 信号在时间上的相位变化给出了速度、而空间中的相位变化、即不同 RX 天线之间的相位变化给出了到达角。

    方位角和仰角的传感器 FoV (视场)取决于天线设计。 如果通过以方位角和仰角进行扫描(不要与线性调频脉冲信号的频率扫描相混淆)、则意味着如果存在射束、例如激光雷达系统中的射束、则扫描方位角和/或仰角、但此处并非如此。 传感器通过每个线性调频脉冲从完整 FOV (方位角和仰角)获取反射、并通过按顺序(距离、多普勒和角度)执行 FFT 计算3D 点云、返回与每个点关联的距离、速度和角度。

    对于 IWR1443BOOST EVM、方位角 FOV 约为120度(即+/- 60度)、仰角 FOV 约为30度(即+/- 15度)。 根据应用要求、使用不同的天线设计可缩小或扩大 FoV。

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、非常感谢。
    在生命体征测量实验室中、我对心率测量还有另一个疑问。
    它怎么计算呢? 根据微小的胸部位移、获得呼吸频率是可以的、但如果没有任何胸部位移且呼吸频率为0、那么它如何测量心率?
    感谢您对此进行详细阐述。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    生命体征实验室用户指南中所述、胸部位移由两个分量组成、一个是由于呼吸、另一个是由于心跳。 该演示使用 IWR1443芯片上的可编程内核从胸部位移中滤除这两个频率、并将其单独显示。 您可以按住呼吸几秒钟以消除由于呼吸引起的移动、但由于心跳引起的胸部位移仍然存在、这是传感器能够检测到的。 演示用户指南对此进行了介绍。

    此致

    尼廷