This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:可使用运行

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661800/ccs-iwr1642boost-can-function-using

器件型号:IWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

   我想使用 CAN 的功能来发送数据,在 iwr1642boost 的演示中,UART 用来发送数据,但我不知道在哪里使用 CAN 的乐趣。

这里有人可以帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请在 e2e 线程中搜索"CAN"关键字。 您将找到其他类似的线程、例如

    e2e.ti.com/.../610955

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    要在演示应用中使用 CAN/CCAN-FD 来发送数据而不是 UART、请参阅"ti\drivers\canfd\test\xwr16xx"目录下提供的 CAN/CAN-FD 测试应用。

    'mcanTransmitTest' API、执行发送数据测试、在该 API 中配置 CAN-FD 并将数据发送到器件外部。 'CANFD_transmitData'是主函数、它实际上通过 CAN-FD 写入数据并从器件传出。

    您需要在 MMW 演示的 MSS_main.c 的"案例 MMWDEMO_DSS2MSS_DEMBJ_READY:"下调用此 API。



    此致、
    Jitendra