This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5013:rpm

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5013, DRV5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610533/drv5013-rpm

器件型号:DRV5013
主题中讨论的其他器件: DRV5012

哪种霍尔效应传感器适合测量 RPM。  它将以纽扣电池供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Balachandran、欢迎参加论坛。 DRV5013当然可以使用。 但是、它确实使用2.7mA ICC、这可能不是纽扣电池使用寿命长的理想选择。 我们计划在几周内发布名为 DRV5012的低功耗锁存器件。 我们将在该主题上线后回复该主题!

    此致、
    关于
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您在 E2E 论坛上发帖。

    RPM 的范围或要测量的周期是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了 DRV5012、看起来我只能测量高达1200rpm 的转速

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约2000 rpm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、可以定期启用带宽更高的传感器、从而降低平均功耗。 这在功耗和性能之间形成了良好的折衷。 您能否为我们提供您的应用和确切要求的概述?

    DRV5012的速度可超过2KRPM、但在发布之前无法指定更多详细信息。 您何时需要此器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用 DRV5012测量的最大 RPM 是多少

    哪种传感器最适合测量高转速~ 2000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它取决于磁极的数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我计划在旋转盘中只有一个磁体、霍尔效应传感器处于静止状态。

    你有什么建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、听起来您只有一个2极磁体。  如需参考、请查看此采用66极磁体的设计 :http://www.ti.com/tool/TIDA-00480

    DRV5012使用2极磁体时的测量速度可远高于2000RPM。

    此致、
    关于

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV5012 网页和数据表现已上线。  第13页包含旋转编码的应用信息。

    此致、
    关于

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上市时间
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应在几天内完成。