This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:大家好、我正在使用 AWR1642BOOST。需要支持才能了解 UART 日志

Guru**** 2603095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661331/awr1642boost-hi-i-am-using-awr1642boost-need-support-in-understanding-uart-log

器件型号:AWR1642BOOST

我们放置了两个静态对象,下面是我的日志。我们能够很好地使用 mmw 演示代码实现来映射帧数据。

需要支持以了解以下要点

1)将 以下日志中的 x、y 范围(十六进制值)转换为浮动值。在此示例中、obj1 x 范围为"2f fC"。此值需要转换为仪表。

2)多普勒 idx 值转换。在当前场景中、多普勒 idx 为零、因为对象是静态的。如果对象在移动、我将以多普勒 idx 字节获取一些值。

如何将多普勒 Idx 转换为速度(kMPh/mph)

3)一些关于 xyzQ 格式的信息。该字节是否与上述两点有关。

4) rangeidx 字节与 points1&2有任何关系。

 

/* UART log*/

/*标题*/

 

02 01 04 03 /*魔术词–始终固定*/

06 05 08 07

02 00 01 01 /*版本信息-*/

60 00 00 00 /* //

42 16 0A 00 /*平台0A642*/

27 24 00 00

19 B6 2D EA

02 00 00 00 /*检测到的 obj*/

01 00 00 00 /* TLV*/

00 00 00 00 00 /*副架*/

 

01 00 00 00 /* MmwDemo_output_message_tl TLV 类型*/

1C 00 00 00 /*length =28字节*//* 2个对象->(12*2)+4*/

 

02 00 /*检测到的 obj*/的数量

07 00 /*xyzQ 格式*/

 

3F 00/*范围 IDx*/

00 /*多普勒 idx*/

44 04 /*峰值*/

2F FC /*obj1 x 系列*/

FA 00/* obj1 y 范围*/

00 00/*obj1 z 范围*/

 

3F 00/*范围 IDx*/

00 /*多普勒 idx*/

8F 03 /*峰值*/

C5 FE /* obj2 x 系列*/

be 03/*obj2 y ranges*/

00 00/*obj2 z 范围*/

 

0f 0F 0F 0F /*填充字节使数据包长度是32*/的倍数

0f 0F 0F 0F

0f 0F 0F 0F

0f 0F 0F 0F

0f 0F 0F 0F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    X、Y、Z 坐标和距离剖面以 Q 格式发送,该格式为定点数格式( en.wikipedia.org/.../Q_(number_format ))。 X、Y、Z 坐标的小数位数在 MMWDEMO_OUTPUT MSG_DETECTED TLV 开头的 xyzQFormat 字段中单独指定(在本例中为7)。 因此、要将 x、y 值转换为以米为单位的距离、您需要将 x、y 数据视为 int16_t 值并除以(2^7)。

    因此、您的第一个对象的 x 和 y 值为((int16_t) 0xFC2F /(1 << 7))和((int16_t) 0x00fA /(1 << 7))、得出 x =-7.63m、y = 1.95m。

    这在 SDK 文档中进行了说明(默认情况下可从文件:////C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/demo/xwr16xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html 获取-请参阅"发送到主机的输出信息"部分。

    我将在星期一的第二季度和第四季度询问中与您联系。

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为了跟进问题2、本 e2e 帖子介绍了如何将多普勒指数转换为速度值。
    e2e.ti.com/.../2375892

    对于您的问题4、距离指数与问题1和2无关。

    此致、
    Anand