This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AWR1642:是否有用于 CANFD 的 MMWAVE_Demo_Visualizer?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661858/rtos-awr1642-is-there-mmwave_demo_visualizer-for-canfd

器件型号:AWR1642

工具/软件:TI-RTOS

如果我想更改 从 UART 发送到 CANFD 的日志记录数据、

在 MmwDemo_mboxReadTask 中、我将 UART_writePolling 更改为 CANFD_transmitData。

但是,如何 在计算机中接收数据? 以便我验证 CANFD 是否正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JuiYang,

    要在 PC 中接收 CAN 消息、您将需要一个外部 CAN-FD 分析器/适配器。

    您可以查看以下来自峰值系统的 PCAN-USB 分析器:

    您需要将 AWR1642BOOST 的 CAN-H 和 CAN-L 线路连接到适配器的 CAN-H 和 CAN-L 线路、以便从器件接收和发送数据。

    市场上还有其他适配器、您也可以对它们进行探索。


    谢谢、
    Raghu