This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:"AR-DevPack-EVM-012"不会出现在设备管理器上

Guru**** 2603865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661455/iwr1443boost-ar-devpack-evm-012-does-not-appears-on-device-manager

器件型号:IWR1443BOOST

你好

 插入  MMWave_Dev_pack 的 USB 时,设备管理器上会显示“USB Serial port”(USB 串行端口)。

如何从"USB 串行端口"更改为"AR-DevPack-EVM-012"?

Iwao Nouchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Iwao、

    您能否确认您已安装最新的毫米波 SDK 1.1软件包? 您是否还可以确认您已安装最新版本的 Code Composer Studio?

    您要查找的驱动程序是可在毫米波 SDK 包中找到的 FTDI 驱动程序。 毫米波开发包用户指南(第13页)中讨论了如何安装它们: www.ti.com/.../swru506.pdf

    如果这对您不起作用、或者您有更多问题、请告知我们。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。

    Iwao Nouchi