This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:角度估算

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661254/awr1443boost-angle-estimation

器件型号:AWR1443BOOST

您好!

我使用1 TX 和4 RX 来估算到达角。 通过测量4 RX 之间的相位差、我可以通过以下公式计算到达角:θ= arcsin ((lambd*相位差)/(2*pi*d))。 然而、相位差(RX2-RX1、RX3-RX2、RX4-RX3)并不相似。 相应的角度为-14.92度、-30度和-24.17度、而实际角度为-26.3度。 我想这是由峰值处的相位信息与一点不对应造成的。

如上图所示、我想我可以应用角度 FFT 来解决这个问题。 我对这个图有三个问题。

1、ANGLE-FFT 需要大量天线、但 AWR1443BOOST 上只有4个 RX。

2.使用什么值来执行 FFT? (似乎是 与2D-FFT 峰值相对应的相量序列、但我无法理解这些字)

3.我是直接获得 W1和 w2还是需要进行一些转换?

谢谢、

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、请在毫米波传感器论坛中搜索"角度估算"。 有几个关于这一主题的帖子

    谢谢你
    Cesar