This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Drv5055:帮助选择正确的霍尔传感器

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5055, DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661530/drv5055-help-with-choosing-the-correct-hall-sensor

器件型号:DRV5055
主题中讨论的其他器件: DRV425

大家好。

我需要在选择霍尔传感器时获得帮助 、该传感器将有助于确定手绕电感器相对于实心磁芯的密度。

流经线圈的电流为 uA。

每个线圈需要进行测试、然后与5个额外线圈串联组装。

希望在近距离处看到高灵敏度。

该字段是可变的、因此我需要一个模拟类型传感器。

我看过5055和5033,但我不确定哪一个最好。

任何帮助都将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    您尝试使用磁场测量的电流电平非常低、不会为 DRV5055生成高磁场。  DRV425能够以更高的灵敏度感应磁场、但您需要使用内核来增大磁场。  磁芯形状、尺寸和匝数在该设计中非常重要、您需要集中并将磁场定向到 DRV425能够感应磁场的小气隙上。 这也会为您的 uA 电流创建电感负载。  此外、您通常会得到大约600uT/A 的值、这意味着如果您需要600uT、则需要1、000圈的线圈电流为1uA。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应 Javier、我们将研究您的推荐 Drv425。