This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 速度表传感器

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661545/sensor-for-speedometer

主题中讨论的其他器件:DRV5013

您好!

我想检测摩托车的速度。 应该使用哪种霍尔效应传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aman:

    这最终取决于传感器输出的变化速度。 锁存传感器最容易实现、因为只要磁极离开传感器区域、然后返回以触发其阈值磁场、它的输出就会变为高电平。

    传感器输出变化的速度取决于电机中磁极的数量(感应电机)以及电机旋转的速度。 我建议浏览我们的霍尔效应传感器论坛页面、其中包括培训材料和设计、尤其是"速度控制型24V 无刷直流外转式电机参考设计"、其中包括使用单个 DRV5013霍尔效应传感器来调节电机在2055rpm 转速下的稳态速度。 在此应用中、DRV5013输出以171Hz 的频率变化、带宽为30kHz。

    e2e.ti.com/.../355909
    www.ti.com/.../TIDA-00197

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    我想在轮胎中放置一个磁体、然后通过霍尔效应传感器感应它。 我想感应速度、最高可达100公里/小时。