This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:组装类似于 TDC1000-TDC7200EVM 的专用套件

Guru**** 2597485 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200, MSP430G2452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661270/tdc1000-tdc7200evm-assembling-a-private-kit-similar-to-the-tdc1000-tdc7200evm

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

请,你能帮我解决这个问题吗? 我想安装一个与您已经准备好的套件类似的套件、并且我已经测试了 TDC1000-TDC7200EVM。 但现在、在这个阶段、我想购买我自己的系统。 首先、我将使用以下组件:

1 -超声波 TDC1000
1 - TDC7200 -时间数字转换器
1 -微控制器 M430G2452
1 - MSP430 LaunchPad 超值系列开发套件、用于在微控制器上记录程序代码。

是这样吗? 通过此列表,我将能够制造与 TDC1000-TDC7200EVM 相似的套件。

我的目标是测量水的水位和流量、并在将来使用 XBee 用距离进行控制。

这是实现我的目标的最佳方法吗?

非常感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、埃文德罗、

    此 MSP430具有 SPI 和足够的 GPIO、可实现正常运行。 我唯一关心的是程序存储器的数量很少。 但是、如果没有该 EVM 提供的大部分 GUI 界面和其他功能、您应该能够将所需的一切内容放入 MSP430G2452的8KB 存储器中。  

    该 EVM 能够使用 MSP430来代替 TDC7200执行计时、但如果您不需要该功能、您选择的 MSP430应该适合您。

    TDC1000-TDC7200EVM GUI 的固件源代码可作为有用的参考、但未经修改不会移植。

    此致、