This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:无法对重建图像进行人员计数

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661313/iwr1642boost-people-counting-rebuilt-image-cannot-work

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642UNIFLASH

您好!

我在 MMWAVE_INDUSTRIAL_toolbox_2_0_0中重建了人数统计演示 CCS 项目、成功获得  了 pplcount_16xx_MSS\Debug 中的最终映像 xwr16xx_pcount_lab.bin、使用 uniflash 工具将其烧录到 AWR1642 EVM 中、然后运行 pplcount_demo_gui.exe 和 pcount_demo_GUI.m、但两者都显示检测点为零。 如果在 MMWave_industrial_toolbox_2_0_0\labs\lab0011-pplcount\lab0011_pplcount_quickstart 中运行预构建的映像、它可以正常工作。

由于我要更改不同视图的一些参数、需要重新编译工程以获取新图像、是否有人可以帮助尝试通过 CCS 工程来检查编译图像是否可以正常工作?

谢谢、BR、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

      这似乎是 QSPI 映像的问题。 您可以再次尝试对 QSPI 闪存进行编程吗?

    此致

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿卜杜勒
    我尝试多次从 CCS 工程中重新刷写重建的映像、我还尝试加载 MSS 和 DSS 输出文件进行测试、但遗憾的是、它无法正常工作。
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要检查的另一件事是 DSP 编译器版本。 它需要为 v7.4.16。 这需要从路径下载
    software-dl.ti.com/.../download.htm

    此致
    AK