This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:如何在毫米波传感估算器工具中计算最大距离?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613078/awr1443-how-is-the-maximum-range-calculated-in-mmwave-sensing-estimator-tool

器件型号:AWR1443

您好!

我对毫米波传感估算器如何计算最大距离很好奇?

我将在毫米波中输入以下参数:

为了简单起见、我使用1个 TX 天线和1个 RX 天线、没有损耗。

我意识到最大距离取决于 雷达距离公式和斜率/IFfreq 公式:

使用第二个公式、我可以使用线性调频脉冲参数获得70的所需范围:s = 7.21MHz/us、FIF = 3.36MHz。

我不了解如何计算84.61m 的"典型可检测物体的最大距离"?

我将雷达距离公式用于:

RCS = 5

PT = 12dBm = 0.0158W

GTX = GRX = 9 db = 7.94

波长= 3.95mm

Tmeas =线性调频脉冲数*线性调频脉冲持续时间= 65 * 55us

SNRmin = 12dB = 15.85

温度= 293K

f = 16dB = 39.81

带宽= 5MHz

这只会导致1.5m 的距离、这当然是不正确的。

1) 1)我对如何计算 Tmeas 很好奇? 它不仅仅是线性调频脉冲数 x 线性调频脉冲时间吗?

2) 2)如何计算带宽? 它只是 IF 带宽吗?

谢谢、

Faiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faiz、
    正如您指出的、最大范围受 SNR (公式1)或 IF 带宽(公式2)的限制。 感应估算器仅使用 SNR 作为限制因素。 在第一个公式中、您可以计算出带宽(B)不涉及。 我可以看到这是一个可能的错误。

    正确、Tmeas 是线性调频脉冲数*线性调频脉冲时间。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您指出这一点。 你是对的。

    为什么不考虑带宽? 本底噪声不会随着带宽的增加而增加、这会降低 SNR 吗?

    谢谢、

    Faiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faiz、
    有多种算法可用于物体检测、这些算法可能以不同的方式看待噪声、因此对检测 SNR 有不同的定义。 但是、通常在 CFAR 检测中、"噪声"级别会被观察到目标单元周围的几个单元。 因此、无需考虑整个带宽、而是仅考虑用于噪声级别测量的单元中的噪声级别。 因此、重要的是用于检测的 SNR、它考虑了使用过的定义、这已经包含在您的公式中。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faiz、
    这是否有助于澄清您的疑问?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、谢谢。