This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201:TDC7201 IC 封装选项

Guru**** 2599225 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7201, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661180/tdc7201-tdc7201-ic-package-options

器件型号:TDC7201
主题中讨论的其他器件: TDC7200

TDC7201是否有任何其他器件封装配置? 具体而言、与 FBGA 相比、原型设计更容易吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    FBGA 是唯一可用的封装选项。 如果您可以使用单通道进行某些初始原型设计、则可以使用 TSSOP 封装中的 TDC7200。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Scott。 这将正常工作。