This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:毫米波演示可视化工具中的图形更新非常缓慢

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613566/awr1642-figure-update-very-slowly-in-mmwave-demo-visualizer

器件型号:AWR1642

您好!

我在 AWR1642 EVM 上的 SDK 1.0中运行 mmw 演示、使用在线毫米波演示可视化工具从 PC 加载配置并查看图、我发现查看更新速度非常慢。 我尝试卸载 Chrome 浏览器和所有相关插件、然后重新安装、但问题仍然存在。 我们有四个人在四台不同的计算机上尝试了它,只有一台计算机上的视图更新速度正常,在所有其他三台计算机上都非常慢。 您是否可以帮助我说明原因是什么?  

谢谢和 BR、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    您可以尝试减少要显示的图数、这将提高更新速率、还可以尝试提高配置中的帧速率。
    在某种程度上,更新可能受到 Windows 的限制,具体取决于操作系统运行的应用程序。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    我尝试更改以下 guiMonitor 配置以减小输出、可以提高更新速率。 在使用默认配置时、更新速率在正常之前我感到非常奇怪、但从本月开始、在同一台计算机上、使用相同的测试方法时、更新速率非常慢。 我怀疑它是由任何不兼容的软件引起的、您是否知道如何检查它? 谢谢。
    guiMonitor 1 0 0 0 0 0

    BR、
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

               我有相同的问题、但不能通过减少图解数来改善。 以下预热页始终每分钟显示一次。  我们还有其他方法可以解决该问题吗?  

               非常感谢!

                   简

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    不确定哪些附加软件会导致更新减慢、大多数情况下怀疑某些铬扩展导致更新减慢。

    您好 Jane、
    您看到了什么警告? 您能投一个快照吗?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    由于不活动、我正在关闭线程。 如果需要、您可以在同一个线程上回复以再次打开它。

    此致、
    Vivek