This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:环境中的环境噪声相位偏移与 LED_ON 之间的关系

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611256/afe4490-ambient-noise-phase-offset-in-ambient-versus-led_on

器件型号:AFE4490

我们在环境信号与 LED_ON 信号中观察到相位偏移、该偏移似乎是由日光荧光灯引起的环境噪声引起的。 下图显示了在没有任何电流驱动 LED 的情况下测得的噪声信号。 该噪声的频率以5Hz 为中心、但似乎取决于采样率。 当从 LED_ON 减去环境时、由于180度相位偏移、噪声会放大。 下面这个噪声的振幅为几 mV、但是我们已经看到同样的噪声、振幅要高得多、大约为100mV。

AFE4490规格表中的电路原理图显示了连接到放大器另一端的 INP 和 INN 通道、这些通道基本上位于不同的电路路径上。 是否对这些通道分别应用了某种导致环境噪声相位差的滤波器?

设置:

增益:1M 级1增益、4x 级2

采样率:62.5Hz、25%占空比

感谢有关此问题的任何帮助...

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    这种行为的一个原因是高频环境光。 这种高频信号混叠回低频、这就是其位置随采样频率变化的原因。

    LED 和 AMB 相位在两个不同的时间实例中进行采样,因此如果环境光在这些实例中发生显著变化, 则可能会在 LED 和 AMB 相位中获得180个异相数据。

     解决/验证此问题的一种方法是更改 LED 和 AMB 采样阶段之间的间隔。 您可能需要进行几次敲击和小径、以确定哪种分离最适合给定的环境光。

    您 能否共享显示"AFE4490规格表中的电路原理图显示连接到放大器另一端的 INP 和 INN 通道、基本上位于不同的电路路径上"的图像

    此致、

    Prabin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    假设您的查询已解决、我将关闭该线程。

    此致、
    Prabin