This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:客户之一 AWR1243板可以正常工作

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612918/awr1243-one-of-customer-awr1243-board-can-work-ok

器件型号:AWR1243

您好!

我的客户制作了两块自己的 AWR1243板。 一个工作正常、但另一个失败。

对于故障1、它有时可以与晶体配合使用。 一天可能会有一次。 当电路板不工作时、客户发现晶体没有40MHz 时钟、但芯片焊球 B10 VBGAP 有0.9V。 这是正常的吗?

然后客户将晶振更换为外部时钟源、但电路板仍然无法正常工作。

客户已检测到电源轨、所有电源轨均正常。 还有什么可能导致该问题?  欢迎使用任何调试创意!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    一个~0.9的带隙电压看起来是正确的。 他们能否检查 SOP 线的作用是什么?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    由于不活动、我正在关闭此主题。 您可以回复此主题以再次打开它。

    此致、
    Vivek