This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:硬件触发器

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611936/awr1243boost-hardware-trigger

器件型号:AWR1243BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1443

您好!

我正在尝试在 AWR1243BOOST (+DEVPACK+TSW1400)上执行硬件触发。 我已焊接在 R165中、它将 J6引脚9连接到 SYNC_IN 信号、并将一根导线连接到 J6引脚9。

首先、我使用软件触发器的默认设置来测试雷达 Studio 设置、一切都正常(我在 HSDCPro 获取数据)。

接下来、我重复相同的 Radar Studio 设置、但在"SensorConfig"选项卡的"Frame->TriggerSelect"下拉列表中选择"HardwareTrigger"除外。 然后按"Setup TSW1400"、"TSW1400 ARM"。 在接下来的两秒钟内、我在 J6引脚9 (SYNC_IN)上提供脉冲。 在超时10秒之前没有数据到达。

我做了什么错了、如何解决这个问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Vivek 将回答有关 Radar-Studio 控件的更多问题。 我尚未完成您的测试。

    当您连接了 R165时、我们应该在 J6引脚9和 SYNC_IN N10之间建立连接。

    A)请在 J6引脚18上使用软件触发器和示波器、这应该是 SYNC_OUT 信号 P11。 我们对信号的电压电平和脉宽感兴趣。

    b)使用外部硬件触发器、您希望复制(a)的电压电平和脉宽、同时请确保在测试脉冲和 AWR12 EVM 之间具有通用的 GND 基准。

    c)如您所知,多个信号可能具有多路复用引脚值(Vivek 将为您验证此值)。 在 AWR1443数据表第17页的引脚 N10中、是 SYNC_IN 引脚、可以使用寄存器0xEA6c 对其进行引脚多路复用、它应该具有1的值来将 SYNC_IN 连接到雷达传感器

    D)如上所述、我之前没有使用外部同步输入运行此 Radar Studio 配置、我将让 Vivek 评论。

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您遵循的顺序是正确的、只是一个加法。 在选择硬件触发器进行帧配置后、您需要单击一次"tiggger frame"、器件才能设置所有引脚配置。 之后、您可以设置 TSW1400和 ARM TSW 并提供 SYNC_IN 脉冲。
    首先、最好确保帧持续发出(通过设置无限帧数量或设置有限数量并在帧传输完成后继续提供 SYNC_IN 脉冲)。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否告诉我们上述信息是否有助于解决此问题?

    此致、
    Vivek