This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:分析通过 UART 端口上传的数据格式

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612960/iwr1443boost-analyze-format-of-data-uploaded-via-uart-port

器件型号:IWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642

你好

我使用 MMWAVE_Demo_Visualizer 1.0.0 GUI 创建 配置文件并使用名为 CFG_PORT 的 COM 端口发送到 IWR1443BOOST。

 IWR1443BOOST 运行时 ,我通过   Tera Term VT 而不 是 Visualizer GUI 在 Data COM 端口上接收到演示生成的数据。(如下图所示)

问题:如何知道 输出数据包的详细格式以及通过 UART 发送的每个帧的检测信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请查看以下主题、其中讨论了一些解释毫米波演示通过 UART 端口发送的数据的方法:

    IWR1443:从毫米波演示 GUI 获取数据

    希望这会有所帮助。 如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我在 AWR1642上工作、遇到了一些问题。 我能问你什么是四甲术语的设置来获得这样的数据吗? 波特率、数据位是多少...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

          打开电路板电源-->在配置文件中发送 CLI 命令(或通过 MMWave_Demo_Visualizer 发送命令 )-->设置 Tera Term 端口(波特率:921600)

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我可以接收数据。 您是否了解数据的格式? 我尝试了解 MMWAVE_Demo_Visualize 的源代码。 如果您有兴趣、我们或许可以一起工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。  我也尝试了解 MMWAVE_Demo_Visualizer 的源代码、但遇到了许多困难。

    我认为 在确认 数据格式方面取得了进展,因为我 根据自己的工作区分了一些字符串。

    我认为、下图中的格式可能会对您大有帮助。  (... packages \ti\demo\xwr16xx\mmw\docs)

    您能否告诉我 您在了解 MMWAVE_Demo_Visualizer 的源代码方面是否有任何进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我首先在 TI 的库中提供示例、以了解 javascript 是如何工作的、当我取得一些进展时、我会告诉您。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、bro、我有一些分析数据的想法。 您能告诉我您的四甲术语的版本是什么吗? 我的四项项没有像您一样转换为十六进制的函数。 如果您不介意,您能否通过电子邮件“minhece@gmail.com”或下载链接将您的四甲术语发送给我。 我将在取得一些进展时告诉您有关分析这些数据的结果。 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 Serial-Port-Utility,、它与四项式类似。 您可以从( download.cnet.com/.../3000-2218_4-75879373.html )下载。 可以同时打开两个端口。 (一个用于发送、一个用于接收)。 此外、它的一个版本将发送到您的电子邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在关闭此线程、因为它被标记为已验证、并且已处于非活动状态一段时间。 如果您有另一个问题、请随时打开新 TT。

    附注:我们目前正在编写一份文件,其中明确说明了数据结构,不久将会提供该文件。

    此致、
    Kevin