This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:IWR1642BOOST 关于演示库文件问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, IWR1443, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613265/iwr1642boost-iwr1642boost-about-the-demo-bin-file-question

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1443IWR1642

大家好、

客户正在使用 IWR1642BOOST。  对于 xwr16xx_mmw_demo.bin 文件、客户需要详细了解该 bin 文件生成步骤。

如何生成此 bin 文件?

您会提供一些建议吗?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    毫米波 SDK 用户指南的第6.5节讨论了 bin 文件生成。  我相信你需要知道的一切都在那里。  让我知道是否还有其他需要的东西。

     Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 db_Woodall、

    能否将(.xer4f 或.xe674)文件转换为.bin 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是第6.4.2节的主题。  由于 IWR1642具有额外的 DSP、因此转换与 IWR1443略有不同。 创建一个组合映像、然后刷写该映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    您能否确认此问题是否已解决。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、

    是的、此问题已解决。