工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我目前正在使用 MMW_DEMO、需要对应用程序的.c 文件进行一些更改。 但是,当我刷写这个新生成的.bin (在 CCS 工作区目录中)时,雷达不会向计算机传输任何信号。 当我用原始.bin 文件(在 MMW_SDK 目录中)刷新它时,通信时工作正常。 我是否有问题或遗漏任何步骤?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我目前正在使用 MMW_DEMO、需要对应用程序的.c 文件进行一些更改。 但是,当我刷写这个新生成的.bin (在 CCS 工作区目录中)时,雷达不会向计算机传输任何信号。 当我用原始.bin 文件(在 MMW_SDK 目录中)刷新它时,通信时工作正常。 我是否有问题或遗漏任何步骤?
谢谢
您好、Vaibhav 和 Vivek、
感谢您的建议。 我确信我已经正确地遵循了图像创建器部分的步骤。 我无法使用 Tera Term、因为我正在使用 Ubuntu。现在、我成功地在 CCS 中实现了调试模式中的更改。 因此,如果我希望永远保存在设备上,我需要使用 mww_demo.bin 文件刷写雷达。 但是、当我这么做时、我无法与雷达通信。 我是否还需要包含 dss_mmw.bin 和 mss_mmw.bin 文件。 我尝试刷写它们、但遇到了一些错误。
是否有任何方法可以解决此问题?
谢谢
Amol、
请参阅以下描述1642演示构建过程的线程(如用户指南中所述)以及哪个输出文件是最终的可闪存映像。 CCS 编译只创建了一个最终映像、该映像将 DSS 和 R4F bin 文件合并为一个文件、如16xx 毫米波 SDK 演示 CCS 项目用户指南第14页所述、即 xWR16xx_mmw_user_guide.pdf
https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/p/614056/2264246#2264246
输出文件的生成方式为 \MMW\Debug\xwr16xx_MMW.bin>。 同样、请参阅我提到的主题、因为它提供了所有详细信息。
此致
尼廷
您好、Nitin、
我按照您指向我的主题的答案中建议的确切步骤进行了操作。 但是、我仍然无法将配置从可视化工具发送到 RADAR。可视化工具不断显示正在等待数据。 但是、当我们在调试模式下刷写这些更改时、这些更改会得到完美反映。 对于部署模式,bin 文件的大小与原始 bin 文件的大小相似。
我唯一不同的是 MMW_training 版本是1.2。 这会是个问题吗? 如果是,如何更新 MMW_training 版本? 我在 MMW_Wave SDK 网页上找不到任何内容。
谢谢。