This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:在 PC 上查看原始对象数据

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607492/iwr1642boost-viewing-raw-object-data-on-pc

器件型号:IWR1642BOOST

大家好

我一直在使用 IWR1642BOOST、我想知道在运行毫米波演示时是否有方法将通过 USB 传入的对象数据转储到 PC 上。 例如、我想查看PC 上"MMWDEMO_OUTPUT MSG_DETECTED POINS"结构的内容。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可能知道、捕获的数据通过 UART "XDS110 Class Auxiliary Data port"发出。 当毫米波演示可视化工具运行时、它从该端口捕获数据并显示数据。 您需要编写一个 Windows/DOS 程序来捕获数据、而不是演示可视化工具。

    如果双击 C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/demo/xwr16xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html 并向下滚动到"Output information sent to host"、您可以看到输出到端口的结构。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也在这样做、虽然它不是那么庞大的任务、但它却是一个令人烦恼的隐藏方式。 从演示可视化工具中导出数据的选项在对产品进行初始审阅时会非常有帮助。 如果您考虑在将来添加该功能、那将会非常好。

    此致

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sebastian、
    EE 肯定会考虑添加此功能。 我们理解它非常有用。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Vivek、

    您希望我们何时可以使用该功能吗? 从 USB 读取数据非常有用、就像 Visualizer 的工作方式一样。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、下面是一些有关修改 Visualizer 代码的提示:

    有多种方法可以利用 Visualizer 中的解析代码(按照从简单到高级的顺序进行了提及):

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amol、
    如果只想保存通过 UART 传输的对象数据、可以从可视化工具发送配置、然后断开连接。 然后将 Tera Term 连接到数据 UART 端口、通过 UART 端口传输的所有数据都可以从 tera Term 窗口保存到文件中。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amol、

    这个问题还有其他问题吗? 如果没有、让我们验证答案并关闭答案。

    谢谢、Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以关闭 TT。 谢谢