This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:直接与 LDC1101EVM 通信

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101EVM, LDC1614EVM, LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607627/ldc1101evm-communicating-directly-with-ldc1101evm

器件型号:LDC1101EVM
主题中讨论的其他器件: LDC1614EVMLDC1101

你好。

我找到了感应传感常见问题解答、该问题解答帮助我与 LDC1614EVM 建立了连接。 但是、该常见问题解答中尚未包含 LDC1101EVM。 我未能使用 LDC1000所述的协议-尽管有一些响应。

是否可以在不使用 LDC1101EVM GUI 的情况下通过仿真串行端口开始数据流?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     有关该协议的详细信息、请参阅《LDC1101EVM 用户指南》()的第3.15节。

    请注意、我们计划发布 LDC1101EVM FW 的更新版本、该版本与传感解决方案 GUI 配合使用并使用较新的 LDC1614EVM 协议、而不是 LDC1101EVM GUI 中记录的协议。 此更新目前计划于2017年末进行。

    此致、

    Christo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、非常感谢您提供这种令人尴尬但必要的提示。
    我仍然尝试通过直接串行通信来使用 LDC1011EVM。 测试时、我使用原始 LC 振荡电路。
    使用 LDC1101 EVM GUI、一切都正常。
    我成功执行了对寄存器的写入和开始/停止流式传输。 对于流式传输、我按预期接收连续转换结果:
    "68;DF;57;20;E1;5A;B6;5A;"
    "68;DF;57;20;E1;5A;be;5A;"
    "68;DF;57;20;E1;5A;C6;5A;"
    "68;DF;57;20;E1;5A;CE;5A;"

    这些值是预期值、但它们不会因物体移动到线圈或远离线圈(甚至是触摸)而发生变化。 信号的 LSB 上只有一些噪声。 从 EVM 1101 EVM 中、我可以看出这些值是可行的、我可以告诉大家可以使用、因为此 GUI 显示了基于线圈的物体的预期信号变化。
    插入 EVM 后,我没有向寄存器写入任何内容(立即为“0620\r\n”),而是尝试向寄存器写入以下内容,两者都没有对结果进行任何更改:
    地址值
    01.07
    02直流
    04-07.
    0b00

    我缺少什么? 我忽略了 GUI 的正确做法是什么? 我希望得到另一个提示。

    此致、
    David Schwenninger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题是、我一次读取8个字节、PC 无法处理控制器发送的4096字节封装。 目前、当我只读取每个封装的前8个字节并处理其余字节时、采样率为25Hz。