主题中讨论的其他器件: AFE4404、 AFE4405EVM、 AFE4405
尊敬的 TI 团队:
我正在尝试使用 AFE4404EVM 和 NJL5513R 传感器实现 PPG 测量的最佳 SNR。 我使用了默认设置、在100Hz 时获得良好信号、占空比为1%。 但是、我注意到通道之间似乎存在干扰。
您能否就如何优化50Hz 采样频率的时序设置向我提供建议?
非常感谢您的参与。
此致、
亚历山德拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我正在尝试使用 AFE4404EVM 和 NJL5513R 传感器实现 PPG 测量的最佳 SNR。 我使用了默认设置、在100Hz 时获得良好信号、占空比为1%。 但是、我注意到通道之间似乎存在干扰。
您能否就如何优化50Hz 采样频率的时序设置向我提供建议?
非常感谢您的参与。
此致、
亚历山德拉
Prabin、您好!
感谢您的详细答复。 我已使用 AFE4405EVM 和同一光学传感器(NJL5513R)重复测量:我采集了几个在50Hz 下采样的信号、占空比为0.5%、超过10s。
我将提取每个信号的平均直流值、并计算带通信号(介于30和240bpm 之间)的能量、以测量 SNR。
请在下面找到我测量的一些实验值:请注意、单位是"代码"。
对于1个平均样本、对于绿色通道:DC = 7.4x10^5;能量= 1.4x10^5
对于4个平均样本(绿色通道):DC = 7.6x10^5;能量= 1.1x10^5
对于16个平均样本(绿色通道):DC = 7.7x10^5;能量= 1.1x10^5
对于绿色 LED 上的5mA 电流:DC = 1.6x10^5;能量= 2.8x10^4
对于绿色 LED 上的20mA 电流:DC = 4.8x10^5;能量= 6.6x10^4
对于绿色 LED 上的40mA 电流:DC = 7.6x10^5;能量= 1.2x10^5
您可以看到、当能量随电流增加时、会出现一种趋势、但在使用平均值计算时、似乎没有任何改进... 您是否对这种困扰背后的原因有任何了解?
在我这边、我将重复这些测量几次、以获得更多的统计相关性。
非常感谢您的参与。
此致、
亚历山德拉
Prabin、您好!
我最近收到了 AFE4405EVM 评估套件、因此决定对其运行一些测试。 由于它具有一些适用于我的应用的有趣功能、因此我将从现在开始使用它。 我知道此帖子不再属于此主题:我是否应该使用 AFE4405EVM 标签创建新帖子以供进一步提问?
关于 AFE4404EVM、我意识到(在发布第一条消息后)我没有根据 NUMAV 正确设置转换宽度。 正如您所指出的、这显然是我的测量中的误差源。
但是、我确实使用 AFE4405EVM GUI 中提供的默认设置更改了转换宽度:我发布的结果仅通过 AFE4405EVM 和 LED 阶段获得。 对于 LED-AMB、我是执行信号简单减法(LED1、2、3 - AMB)、还是执行更复杂的操作?
我现在将执行您描述的操作:您能否告诉我断开光电二极管的连接为何很重要?
非常感谢您提供准确而详细的答案以及您的可用性!
此致、
亚历山德拉