请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 您好!
我的客户使用 RADAR Studio 将 DFP 06中的 BSS 和 binary_ram/MSS bin 烧写到他们自己的 AWR1243板。 将 SOP 更改为功能模式后、他们发现 SPI_HOST_INTR_1引脚的状态始终为高电平。 但是、根据3.2.3 SPI 消息序列–AWR1xx_Radar_Interface_Control.pdf 中的命令/响应、当没有从外部主机发送命令时、SPI_HOST_INTR_1应该为低电平。
您是否想建议为什么 SPI_HOST_INTR_1始终为高电平、以及如何将其设为低电平?