This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75C:关于转换时间

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75C, TMP75, LM75B, LM75A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612840/tmp75c-about-conversion-time

器件型号:TMP75C
主题中讨论的其他器件: TMP75LM75BLM75A

您好!

让我来谈谈 TMP75C 的转换时间。
TMP75数据表描述了以下内容。



然而 、TMP75C 数据表并未对其进行说明。
我能否将 TMP75C 和 TMP75视为相同的规格?

我的客户想知道 TMP75C 每个位的转换时间。
请给我建议。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    荷西-圣、

    感谢您的支持。
    我将等待您的回复。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    感谢您联系我们进行查询。 就我所回顾的、所有 LM75x 温度结果都是9位固定分辨率、以每 LSB 0.5°C 表示。 它没有可选分辨率。 转换时间通常约为100ms。 所有 LM75A、B、C 都是非常相似的规格;但是、正如我所回顾的、LM75C 被人们所迷住、不再可购买。 我建议使用 LM75A 或 LM75B。 有关信息、请参阅此主题。

    e2e.ti.com/.../764928

    希望这对您有所帮助! 如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heng San、

    感谢你的答复。
    很抱歉、我错误地使用 了器件名称。
    我对造成任何混乱深表歉意。

    我编辑了上一个帖子的内容。
    (LM75→TMP75、LM75C→TMP75C)

    可以再次确认吗?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    很抱歉、我的回答延迟了很长的时间。 TMP75C 是固定的12位分辨率、因此这就是为什么没有任何用户可选分辨率的原因。

    希望这对您有所帮助。 如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron - San、

    感谢您的支持。
    让我再问一件事。

    您能 告诉我12位情况下的转换时间吗?
    客户希望知道转换时间不是单次触发模式。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以获取信息吗?
    客户需要这些信息进行设计。
    如果您需要更多信息,或者 我是否 应该澄清我的意见,
    请告诉我。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    请参阅 TMP75C 数据表第5页上的电气特性。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kato-San。

    您好、Yusuke -San、

    TMP75C 需要至少27ms 的典型值来转换每个温度、这与连续模式下的情况相同。  在每次温度转换结束前连续读取温度 温度结果将报告上一次转换的温度。

    希望这对您有所帮助。 如果您需要进一步的问题、请告诉我。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron - San、Kato-San、

    感谢您的支持。
    我知道连续模式和一次性模式的转换时间是相同的。

    此致、
    Yusuke /日本地区