This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:毫米波演示可视化工具串行端口灰显

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613002/iwr1443boost-mmwave-demo-visualizer-serial-port-greyed-out

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

我尝试使用可视化工具应用程序来评估 IWR1443、但无法输入串行端口信息、因为选项/串行端口显示为灰色。

我使用的是 IE11。  此版本的浏览器是否有问题?

当我插入 USB 电缆时、应用和辅助端口会显示出来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    首次运行毫米波可视化工具时、您是否收到安装插件和 TI Cloud Agent 的提示、以及组件的安装是否成功完成?

    如 Readme.MD 中毫米波演示可视化工具的帮助菜单中所述, TI 建议使用 ChromeRegistered浏览器运行应用程序,以获得最佳的绘图性能。 虽然这不是强制性要求、但我会要求您使用 Chrome 进行尝试、以确定这是您的机器上的浏览器特定问题还是其他问题。

    谢谢

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  我将尝试 Chrome。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    您是否有机会尝试使用 Chrome 的可视化工具?它是否起作用?

    谢谢
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    是否有关于上述问题的任何更新? 您能否说明您是否能够让 Visualizer 与 Chrome 配合使用?

    此致
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动而关闭此线程。 如果毫米波演示可视化工具仍有问题、请创建新帖子。

    谢谢
    尼廷