大家好、
我在选择霍尔效应电流传感器 IC 时需要帮助、该 IC 可测量10mA 的小电流。
我还可以将哪个 ADC 与该电流传感器配合使用。
如果有人可以为相同的组件和参数建议相关组件和参数、那将非常有帮助。
谢谢、
哈迪克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hardik、
10mA 将产生一个低磁场、很难使用霍尔传感器进行测量。 使用安培定律中的以下公式、您可以计算 电流源的磁场。 假设与电流源的距离为0.5mm、电流为10mA、我们将得到4uT。 这对于霍尔传感器来说太低、无法测量。 您可以通过创建一个线圈来放大磁场来改善这一点。 您还可以在磁集中器周围创建一个线圈、并强制磁通量通过霍尔传感器。 由于您现在为您尝试测量的电流创建了一个电感器、因此存在这方面的问题。 另一种选择是使用我们的磁通门传感器之一。 它们可以测量较低的磁场、但使用此方法、您必须增加磁场或屏蔽外部磁场。 就像参考一样、耳的磁场约为60uT。 附近的任何其他电流也会产生磁场。 这是很多信息、所以我可以在你告诉我你有什么问题以及你在想采取什么方向后、给你更多信息。
b =(µ0 I)/(2πr)
µ0 = 4π X 10-7
R =以 m 为单位的距离
I =电流、单位为安培
Hardik、
我还有更多后续问题。 您需要磁解决方案的原因是什么? 基于分流器的器是否不起作用? 是否需要特定带宽? 更高的带宽要求将更加倾向于以下第一个选项。
您是否可以使用磁芯? 如果是、您可以考虑使用 DRV421。 我们的 DRV421EVM 用户指南中展示了一个磁芯、 我们的 TI 设计 (采用闭环补偿磁通门传感器的±15A 电流传感器参考设计) 具有另一个版本的磁芯。 该内核的缺点是需要为您的应用设计该内核。 根据低侧测量(10mA)和 测量周围的外部磁场所需的精度、您可能仍需要在磁芯周围进行一些磁屏蔽。
如果您无法使用内核 、则可能需要将两个组件(DRV425用于低电流、DRV5053用于更大电流)与磁通集中器结合使用。 在我们的 TI 参考设计" 使用霍尔传感器进行非接触式和精密交流电流感应"中、有一个磁通集中器示例。 它在某种程度上也是一个磁芯、但不会对 DRV421器件的用途进行一些权衡。 可能需要另一个解决方案屏蔽。
您好、Varatharaj、
我们其中一个霍尔传感器 DRV5053的带宽 为20kHz。 DRV425磁通门传感器限制为47kHz。 DRV421受变压器内核和2MHz 输出差分放大器的限制。 我不确定您要测量的频率范围 、或者您是否需要更高的瞬态带宽。 如果您使用磁性集中器、带宽也可能受到限制。
如果您使用这些磁传感器器件测量非常低的磁场、噪声也会成为一个问题。 您可能需要限制测量的带宽。 一旦找到适合您的应用的正确路径、我可以帮助您满足这一要求。
带宽在确定要测量的信号范围时尤为重要。
有时需要检测极短的持续时间事件、例如在使用霍尔传感器或磁通门执行隔离式电流测量时。
以分辨率为8位的1KHz PWM 信号为例。 对逐周期或平均电流控制的要求决定了最小带宽
其他时候、情况正好相反。。。 例如、测量电机上的转子速度。 在本例中、与 PWM 频率相比、速度较慢。
根据您的应用、对更高带宽的要求也会导致更高的功耗、反之亦然、这可能并不总是可取或可行的。