This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63:不带远程二极管输入的 LM63 PWM 占空比控制

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM63

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613243/lm63-lm63-pwm-duty-control-without-remote-diode-input

器件型号:LM63

尊敬的所有人

     断开 LM63评估板上的远程二极管时、我会混淆 PWM 输出和占空比控制。

 在远程二极管断开连接时、是否有任何方法可更改 PWM 占空比?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    PWM 输出引脚用于驱动风扇。 LM63使用计算占空比查找表根据远程二极管输入温度控制风扇速度。

    遗憾的是、没有其他方法可以断开该机制。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、
    请注意、是否可以更改为参考本地温度传感器?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    很抱歉、我的回答延迟了很长的时间。 风扇控制不适用于内部温度。 但是、您只能通过使用微控制器写入 PWM 寄存器将该部件置于多状态模式;它将禁用远程风扇控制。 请注意、一个二极管仍然连接到远程通道;否则、PWM 处于最大全速。

    希望这对您有所帮助。 如果您有进一步的帮助、请告诉我。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aaron
    请注意! 感谢您的帮助。