主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
我们正在使用 AWR1642开发平台、并且能够在调试模式下编译和运行毫米波演示源(根据 SDK 随附的文档"xWR16xx_MMW_USER_guide.pdf")。 我们通过 PC 上的 CCSv7在板上运行该源。
作为参考、我将查看第4.1节"准备 EVM"。
但是、我们还希望通过将二进制文件刷写到电路板上来在"部署模式"下运行、以便我们可以在没有 CCS 或 PC 的情况下运行。
但是、当我们使用 Uniflash 工具将 CCS 创建的.bin 编程到我们的开发板上、以便它可以从 PC 独立运行时、我们无法与开发板建立通信、就像未正确编程开发板一样。
对于部署模式、使用 CCS 中内置的.bin 对 QSPI 进行编程的正确过程是什么?
提前感谢、
Joe Shidle