This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/AFE4403EVM:WEBENCH®︎工具/AFE4403EVM

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613615/webench-tools-afe4403evm-webench-tools-afe4403evm

器件型号:AFE4403EVM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

想知道、如果 PCB 设计文件中包含原理图、传感器的 PCBdoc/布局文件是开源的吗? 如果是、是否有人可以指导我访问此下载链接。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tahmina、

    遗憾的是、根据我的经验、客户可以购买的 EVM 通常不会随它们一起发布其 PCB/原理图文件。 确实是 TI 用于评估但不生产的电路板。 其原因是大多数 EVM 都是以成本销售给设计人员的、而 TI 对这些 EVM 的影响很小(如果有的话)。 例如、"DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M 以太网 PHY 评估模块"由于您可以购买、因此没有可用的设计文件。 这是由于电路板的简单性和有限的有源电路、这意味着成本较低、可以以合理的成本进行销售。

    另一方面、我们提供了符合 EMI/EMC 标准的工业温度双端口千兆位以太网 PHY 参考设计、其中发布了设计文件。 该电路板要复杂得多、而且生产成本要高得多、因此 TI 不会对其进行库存管理;该电路板的小批量生产仅需约600美元、不包括器件和组装。 由于该设计虽然是为了验证目的而设计、但已经完成、因此 TI 将发布该设计、以便设计人员可以自行对其进行支持或从中学习。

    不幸的是、不是最好的政策、因为最好有这样的起点。 在明亮的一面、您不是孤军奋战、我也遇到了同样的问题...

    如果您的问题得到了解答、请使用绿色按钮验证以下解决方案! 如果您有任何其他的油炸玉米饼、请将其发送给您、我将尽力为您回答。

    此致、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tahmina、

    这是否回答了您的问题? 如果是、您能否为我们验证一下、以便我们知道我们可以帮助您、其他人可以更快地找到该解决方案?

    当我们知道我们能够为我们的忠实客户群做出回应时、这对我们来说确实意味着很多。

    此致、
    Nick