This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:外部集成电容器容差校正

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607325/ddc112-external-integrating-capacitor-tolerance-correction

器件型号:DDC112

你(们)好  

我计划在 PCB 上使用4个 DDC112器件来提供8通道电流测量。 我需要通过添加外部集成电容器来扩展测量范围。

我遵循数据表中的电容器选择指南。 第10页显示...  

因为距离精度取决于的特性
必须仔细选择集成电容器。 一个
外部集成电容器应具有低电压系数、
温度系数、存储器和泄漏电流。
最佳选择取决于的要求
特定应用。 合适的类型包括玻璃芯片
(COG)陶瓷、聚碳酸酯、聚苯乙烯和银云母。

因此、我将考虑使用 C0G 0805型电容器。 https://www.digikey.com/products/en?keywords=GRM1885C1H221FA01D

容差=+/-1%;

温度系数=+/-30ppm (空调环境中不会出现大问题)

10Gohm 绝缘电阻

我的问题与+/-1%的电容容差有关。 DDC112在 m/r/AZ 周期期间或在其他时间点进行某种内部校正吗? 请参阅第13页 DDC 数据表(每当测量/复位/自动置零(m/r/AZ)周期处于活动状态)什么是自动置零?

我怀疑这样做是可行的。 我假设我必须纠正我的实现中的电容容容差。 如果在初始校准阶段不向每个输入注入非常精确的电流源来估算外部集成电容器的值、我将无法了解如何做到这一点。 在数据表中、13pC 测试输入的精度为+/-10%。 不是很有帮助。

欢迎任何想法和想法。

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris

    我对迟迟未作出答复表示歉意。

    自动置零操作可消除放大器的失调电压和1/f 噪声、并且不会纠正外部电容器引入的增益误差。
    正如您正确指出的、必须使用精确的电流源来校准此误差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    感谢您回答我的问题。 我的问题在我指出与 DDC112器件相关后自动发布到"光学传感器论坛"。

     "光学传感器论坛"是讨论 DDC112相关问题的最佳场所还是唯一场所?

    我有更多关于使用此器件的问题。 因此、我想将其发布到正确的论坛/论坛。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christo 您好!

    我是支持 DDC 系列器件的应用工程师。
    您可以继续在光学传感器论坛中发布与 DDC112相关的问题。
    无论您发布的论坛是什么、我都会收到您的帖子、并在必要时与我的团队讨论后、考虑对您的问题作出答复。