This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:无法使用 Uniflash 工具将固件刻录到闪存中

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612418/awr1443boost-fail-to-burn-firmware-to-flash-memory-with-uniflash-tool

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1443UNIFLASH

我尝试在 AWR1443 BOOST 中将固件刻录到闪存中、但它返回错误消息、表示  我无权刻录固件。

您能否向我展示解决此问题的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否在"设置和实用程序"选项卡中检查 COM 端口号? 您能否参阅 SDK 用户指南的第4.1节、了解有关刷写要选择的二进制文件的详细说明?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek 先生

    感谢你的答复。

    我参考了 SDK 用户指南并将 SOP2/SOP1/SOP0设置为1/0/1。

    我能够擦除闪存、但当 我尝试将 其他 FW 刻录到闪存时、我收到有关权限的错误消息。

    我在  第4.1.2节中选择了公谊协委会是 b.i 和 b.II.2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的确认。 因此、您似乎具有正确的配置。 看起来 Windows 似乎限制了对 COM 端口的访问,您是否能够使用诸如 HyperTerminal of tera term 之类的其他 UART 应用程序连接到同一 COM 端口? 您的 PC 上是否需要任何管理权限才能访问 COM 端口?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek 先生



    再次感谢您的回复。

    我能够使用 Tera Term 连接到同一 COM 端口。
    我能够将 awr1443设置为 cfg、与第3节中的"capture_demo_script.txt"相同。 4. 2.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    让我确保我理解正确、您能够刷写"xwr14xx_capture_demo_MSS.bin"映像(以及 xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin)、并且能够运行捕获演示(即在 tera Term 上查看演示横幅)?
    如果您能够执行此操作,我假设您看到的问题是闪烁"xwr14xx_MMW_DEMO_MSS.bin"时出现的问题?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够在初始二进制映像中将 awr1443设置为 cfg、与"capture_demo_script.txt"相同、当我获得时、这些映像已由 TI 刷写。
    但我无法进行捕获演示。 因此、我认为初始二进制映像不是"xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin"和"xwr14xx_capture_demo_MSS.bin"。
    对吗? 我想知道初始图像。
    之后、我将 SOP2/SOP1/SOP0设置为1/0/1并通过 UniFlash 擦除 AWR1443 BOOST 上的闪存、这样它就会显示成功完成操作的绿色消息。
    接下来、我尝试刷写"xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin"和"xwr14xx_capture_demo_MSS.bin"、但我无法刷写它们。
    我想知道如何闪存它们以捕获演示和其他图像以供将来开发使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    非常感谢您提供详细信息、我现在了解情况。 默认情况下、在 EVM 上刷写的映像为"xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin"和"xwr14xx_MMW_DEMO_MSS.bin"、因此您无法使用它运行捕获演示。
    在启动 Uniflash 时、是否选择了正确的器件? 是否可以附加 Uniflash 错误窗口的快照?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.设备管理器

    2.设备选择

    3.设置和实用程序

    在 设置和实用程序中按 Format SFLASH 后

    5.方案

    6.在程序中推送加载映像后

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    擦除串行闪存后、是否在尝试刷写映像之前对器件进行了重启?
    或者、您只需跳过擦除步骤、直接刷写映像、擦除也将在此过程中完成。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将数字附加到了 jpg 中、并按照与该数字对应的顺序执行了操作。

    您认为我为什么进行了下电上电? 我没有这么写。 此外、我没有跳过擦除步骤。

    我想观看您成功刷写图像的视频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉、可能我不清楚。 执行擦除步骤后,您需要对设备进行下电上电(打开电源并再次打开电源)。 如果您看到上面发布的错误日志中提到的注释、建议您在尝试刷写之前对器件进行下电上电。

    另一个选项是无需单独执行擦除步骤、您可以直接尝试闪存本身。 在闪存过程中、它将首先执行擦除。 因此、我不知道的是建议您跳过擦除步骤。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    这项建议解决了我的问题。