This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:如何将 FDC2214用于我的特定设计

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612481/fdc2214-how-to-use-fdc2214-for-my-particular-design

器件型号:FDC2214

您好!

我正在进行一项需要使用传感器进行接近距离感应的设计。 我希望这可以通过使用 FDC2214芯片来实现。 但我需要一些帮助来实现其他组件。

请参阅下图以了解我的设计要求:-

以下是我的疑问:-

1.能否在表面 A 和 B 上安装铜板并将其与 FDC2214连接、并在给定时间测量接近度?

2.我可以测量的距离的最小变化是多少?

3.如何在塑料表面上安装铜板?

请帮帮我。

此致、

Aman Garg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    电容式感应应用的性能在很大程度上取决于机械设置和系统本底噪声。 我建议您进行快速测试以检查可行性。 您可以在设置中连接一些铜传感器、并使用 EVM 测量本底噪声和有效信号。

    此致、

    Yibo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yibo、

    感谢您的建议。

    我是否可以将铜传感器连接到塑料夹子表面以形成共振模式、并将其连接到 FDC2214 IC (不在表面上安装-如上图所示)。

    P.S. 答:——我的疑问很复杂,我还在学习和建设。

    谢谢、
    Aman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    是的、您可以将铜箔粘结或粘贴到塑料表面。

    此致、

    Yibo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yibo、您好!

    非常感谢您的帮助。

    我还有一些问题。

    原理图、如数据表中所示

    根据我的条件是否需要使用两个 LC 电路?

    它们是否需要彼此相对安装以测量共振?

    2.要在 LC 电路中使用的电感器和电容器值是多少?

    电路中未指定值的电阻值是多少?

    4.是否需要最低厚度的覆铜板? 还是也可以使用铜带?

    谢谢、
    Aman