This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ivc102:负电源

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: IVC102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/614122/ivc102-negative-supply

器件型号:IVC102

IVC102能否在单个+3.3V 电源(V-=0)上运行?  还是 V-必须介于-10V 和-18V 之间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeremy、

    为了使器件正常运行、需要使用双电源。
    您能否对您的应用/终端设备提供一些见解?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电氧传感器。 氧10ppm 时、输出约为20nA。 我们以前使用过增益为1M 欧姆的互阻抗放大器-正在寻找新的产品。 我很好奇我是否会失去负电源。 我将在下周使用双电源测试 IVC102。