This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:在 CCS 中使用 CCXML 连接到 AWR1642 EVM 失败、"连接目标":没有可用于&quot 的源;0x7f59c8"

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613972/ccs-awr1642boost-failed-connecting-to-awr1642-evm-using-ccxml-in-ccs-connect-target-no-source-available-for-0x7f59c8

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我尝试使用此 SDK 捕获数据、并尝试按照"mmWave SDK 用户指南"第4.3节和"xWR16xx_MMW_USER_guide"第22页中所述的说明进行操作 、这些说明我已从以下位置下载:  

http://software-dl.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE-SDK/latest/exports/mmwave_sdk_user_guide.pdf

https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/xWR16xx_5F00_mmw_5F00_user_5F00_guide.pdf

我按照"mmWave SDK 用户指南"第4.3节中的步骤 创建一个 CCXML 文件、并 选择了"Launch Selected Configuration"选项、但当我选择了德州仪器 XDS110 USB Debug 时
探头/C674x_0并按"Connect Target"按钮、会出现一些有关"0x7f59c8没有可用源"的问题。 选择德州仪器 XDS110 USB 调试探针/Cortex_R4_0也有同样的问题。

问题如下所示:

您能帮我找出问题的可能原因吗?  提前感谢您。

此致、

Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jian:

    这是正常的。 您还应该连接 Cortex_R4_0、然后加载程序。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adrian、

    这是正常的吗? 但我连接 了 Cortex_R4_0、 问题也是一样的。

    我无法选择程序、它会写入关于 德州仪器 XDS110 USB 调试探针/C674x_0的"无条目可用" 。

    德州仪器 XDS110 USB 调试探针/Cortex_R4_0 正确。

    对于 德州仪器 XDS110 USB 调试 探针/C674x_0、 我该怎么办?

    此致、

    Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    要加载.xe674图像、请尝试手动导航到 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw、然后选择"xwr16xx_mmw_demo_dss.xe674"文件。 请勿单击"Browse Project"、而是只需单击"Browse"即可手动导航到文件夹。 您应该能够找到正确的图像。

    此致、

    Adrian