This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:AFE4490SPO2EVM GUI -将捕捉模式更改为"continuous"未生效

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490SPO2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613990/afe4490spo2evm-afe4490spo2evm-gui---change-capture-mode-to-continuous-not-taking-effect

器件型号:AFE4490SPO2EVM

您好!

我希望 AFE4490SPO2EVM GUI (Ver 2.0)提供捕获模式的默认设置、使其为"连续"。 在"Analysis Config.ini"文件中、我设置如下所示的变量模式。

[活动 ADC 数据]
采样数="4096"
通道选择="通道0"
滤波器开/关="false"
MODE ="连续"

[INI 数据群集输入]

MODE ="连续"

调用 GUI 后、我看不到更改。 如果变量名称不是"模式"、或者应该以不同的方式完成、请帮我。

谢谢。

= IK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Indu,

    感谢您的提问、让我与团队核实一下、然后返回给您。

    此致、
    Prabin