This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1010:焊接后进行清洁?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612980/hdc1010-cleaning-after-soldering

器件型号:HDC1010

您好!

我想在半密封应用中使用 HDC1010。  我想用可拆卸焊剂(非无清洁剂)连接它、以免模腔受到污染。  基板将是厚膜陶瓷。  您能否推荐一种连接方法和清洁方法来去除磁通而不损坏传感器?  如果需要、我会想到水洗通量和水浸。

谢谢!

香草。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Herb:
    我们正在收集信息以回答您的问题、我们将在下星期一回复您。
    感谢您的耐心等待。
    此致、
    Carmine
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Herb

    HDC1010的损坏是用于去除助焊剂的化学化合物。
    如果您使用水、它不应影响 HDC1010传感元件。
    在清洗精度位移出现后、暴露于环境条件下时、清洗精度将缓慢恢复。
    轻烘(60摄氏度- 30小时)将加快恢复速度

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。  感谢您提供的信息和快速响应!  我们将按照您的指示继续。

    香草。