This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT86-Q1:LMT86QDCKTQ1的 IMDS 报告

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611093/lmt86-q1-imds-report-for-lmt86qdcktq1

器件型号:LMT86-Q1

您好!  

我的客户要求 LMT86QDCKTQ1和 LMT86QDCKRQ1提供 IMDS 报告。

你能帮个忙吗?

此致

Jorgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我来看看这个。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jorgen、

    我的 IMDS 不显示特定器件的 IMDS 数据。 我建议您查看 Spotfire 或联系中央数字营销部门寻求支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jorgen、

    这是您要求的 IMDS 信息。 它提供多种格式:

    www.ti.com/.../materialcontentsearch.tsp

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、  

    我认为我们需要为此部件提供 IMDS 编号、如上所述: 系统的基本工作流程模型是让每个供应商向其直接客户提交有关其销售部件的数据。 当供应链中的每个链接按照此方法提交数据时、它模拟实际供应链零件流程、从而保持客户与供应商的关系。 IMDS 中的数据输入通常是 PPAP 的合同要求  、PPAP 是标准汽车质量系统的一部分。

    如果我正确地重新定义了此器件的 IMDS 编号、我们是否会为该器件提供一个 IMDS 编号?

    此致

    Jorgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请让我提问。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IMDS 由客户提供。 每个人都有一个客户 ID、我们必须输入该 ID 才能查看。
    我们不仅要进行 IMDS,而且任何客户都可以查看它。