This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:天线设计

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613619/awr1642boost-antenna-design

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!

您能否告诉我、为什么您在   AWR1642 Boost 的 Rx 天线旁边放置不会馈送的天线?

 如果我们将它们和 您的设计放在一起、会更好吗?

最棒的

阿特苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atsu、
    在实际 RX 天线的两侧放置"虚拟"天线的原因是使每个天线对称(所有天线的两侧都有其他天线贴片)。 这有助于减少4个 RX 链之间的增益不匹配和相位不匹配。
    当然、这并非强制性要求、具体取决于您的要求。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    非常感谢。
    我很抱歉、由于登录时出现问题、我的回复很晚。

    我理解您的意图。
    我认为"虚拟"必须是一个好主意。
    但这看起来有点奇怪。
    这就是为什么馈线看起来在您的设计中连接到地面的原因。
    我想知道它是否可以通过50欧姆端接来实现对称、因为其他天线
    连接到 RF 端口、该端口在运行期间具有50欧姆的阻抗。
    我可以就此发表意见吗?

    此致、
    阿特苏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atsu、
    您可能会发现、50欧姆负载可能会在天线之间提供更好的匹配。 但即使使用 GND 端接、我们也得到了合理的匹配。 在80Ghz 下设计50欧姆负载也可能是 PCB 上的一项挑战。

    此致、
    Vivek